Der neue AFDD+
Mit Technologie schützen, was wichtig ist


Im Hausbereich können Brände in elektrischen Installationen aus vielerlei Ursachen entstehen. Wenn Sie alle diese mit einer kompakten Eaton-Lösung verhindern könnten würden Sie das doch bestimmt auch tun.

Die zurzeit geltende Norm IEC 60364-4-42 (VDE 0100-420) fordert einen Schutz vor Fehlerlichtbögen nur in bestimmten Bereichen. Elektrische Störungen, bei denen es zu Fehlerlichtbögen kommt, sind die Ursache von ca. 32 % aller Brände, vor allem im privaten häuslichen Umfeld.

Nun gibt es endlich ein Schutzschaltgerät, das diese Fehlerlichtbögen erkennen kann, in dem es in die Leitung „hineinhört“. Da im Gegensatz zum Fehlerstrom und dem Kurzschluss der normale Betriebsstrom fließt, ist diese Erkennung gar nicht so leicht und erfordert einiges an technischer Finesse

Selbstverständlich kann eine Fehlerlichtbogen-Erkennung alleine nicht vor allen Gefahren wie Kurzschluss, Überstrom und Erdschluss schützen. Deshalb ist es sinnvoll, eine Lichtbogenerkennung mit Leitungsschutzschaltern und Fehlerstromschutzschaltern zu kombinieren, um umfassend das Risiko von elektrisch gezündeten Bränden zu minimieren.

banner
banner

Schützen und sparen mit dem AFDD+ Brandschutzschalter inklusive FI/LS


banner

Der AFDD+ von Eaton spürt nicht nur Fehlerlichtbögen auf, sondern liefert auch einen Rundumschutz gegen Ableitströme und Kurzschlüsse und stellt einen Überlastschutz in einem einzigen Gerät für neue oder umgerüstete Anlagen zur Verfügung.

Mit allen Funktionen, die in diesem kompakten Gerät vereint sind, verfügen Sie über ein Schutzniveau, das über den üblichen Rahmen hinausgeht und die Sicherheit, dass Sie sich um alles kümmern, was wirklich wichtig ist.

Außerdem unterstreichen Sie durch die Installation des AFDD+ auch Ihre Kompetenz, weil Sie eine geltende Norm IEC 60364-4-42 (VDE 0100-420) vollständig realisieren.