A UPS nasceu como um elemento de proteção, no entanto, com o tempo, evoluiu para oferecer cada vez mais valor às empresas em relação ao gestão de energia.
Hoje, a UPS  é um elemento essencial, quando se trata de garantir qualidade da energia e a continuidade do fornecimento de energia em qualquer negócio, através de uma monitorização completa e correção imediata de qualquer problema.
Às vezes, poderá esquecer-se do quanto é importante que a UPS e suas baterias estejam em ótimo estado.
Na Eaton, queremos ajudá-lo a atender essa premissa e que sua proteção não seja afetada por um mau estado da sua UPS.
Substitua a sua antiga UPS On Line.
Nós facilitamos a troca de sua antiga UPS Eaton, ou qualquer uma dos concorrentes, por uma nova Eaton 5SC ou 9PX.
Condições:
                  
- Deve ser um parceiro da Eaton. Pode registar-se aqui se ainda ñao for
 - Deve substituir a sua UPS antiga por uma equivalente ou superior
 - Irá receber um desconto de 10% * do preço total quando comprar uma UPS Eaton 5SC ou 9PX
 - Se também adquirir a extensão de garantia de 3 anos adicionais à garantia padrão (Warranty+3), receberá um desconto de 15% * no preço total da compra
 - Nós cuidamos da correcta recolha e envio para reciclagem da UPS antiga tal como as suas baterias. Libertamo-lo da responsabilidade e custos associados.
 
Preencha o formulário abaixo com as suas informações para receber a oferta. Lembre-se , se é um revendedor deve estar registado ou registar-se no Programa de Parceiros para participar.
* Promoção não aplicável com outras ofertas ou preços especiais
Campanha válida de 1 de julho a 30 de setembro de 2020.